请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 大家好、
我的客户对 DRV8702-Q1有两个问题。 您是否会帮助检查并分享您的意见?
1. 我们是否有 DRV8702-Q1的 SHx 泄漏电流数据? 这是 OEM 端所需的信息。 他们需要知道 H 桥的4个 FET 何时处于高阻态、电机高侧和低侧之间会泄漏多少电流。

2.请您分享更多有关我们如何定义输出死区时间以及如何根据 IDRIVE 设置计算死区时间的信息

谢谢
斯卡莱特