请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好!
我担心 VM 引脚的噪声是否会导致 IC 复位。
数据表显示、
'当 VM 引脚上的电压降至 VM UVLO 复位电压(VRST、最大值3.9V)以下时、SPI
通信不可用、数字内核关断、FAULT 和 UVLO 位为低电平、nFAULT 引脚为高电平。'
如果 VM 电压保持在 VRST 以下、复位需要多长时间?
我找不到数据表的描述。
请告诉我。 此致、