This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:GHx 曲线异常

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172202/drv8323r-abnormal-ghx-curve

器件型号:DRV8323R

大家好、

 

我使用8323+FOC 来控制 PMSM。 当扭矩较高时、MOS 会烧坏。 我捕获了 GHx 曲线、发现有时会出现以下波形。 我不知道为什么会出现它。 请告诉我原因。 谢谢你。

IDRIVE 为30mA 和60mA;死区时间为400ns;PWM 模式为3倍。

蓝色线表示 INHB、黄色线表示 GHB。

 

此致、

凯瑟琳