This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1衰减模式设置

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172451/drv8889-q1-drv8889-q1-decay-mode-setting

器件型号:DRV8889-Q1

你(们)好

当前客户新项目 的电机具有高频噪声。 DRV8889-Q1已尝试以下衰减模式设置。 设置值为110b、可改善高频声音、但仍然存在高频声音。 将以下值设置为电机设置是否存在任何风险? ? 它是否会对高频声音的改善产生额外影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册、了解如何降低步进电机的可闻噪声。   

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes8/slvaes8.pdf

    动态衰减设置没有风险。  噪声可能与阶跃输入频率相关、应用手册对此进行了讨论。  

    此致、

    Ryan