This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:DRV8825EVM DSN 文件

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825EVM, DRV8825, DRV8824, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1169338/drv8825evm-drv8825evm-dsn-file

器件型号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8825DRV8824TINA-TI

大家好、

您能否为 DRV8825EVM 提供 DSN 文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    按照 DSN 文件、您是指 PSpice 仿真文件吗?  

    我似乎找不到 DRV8825芯片的任何仿真文件。  我们通常不会为整个 EVM 提供仿真。 这个芯片有点旧、所以我找不到它的文件、它们可能不存在。  

    DRV8824似乎有一个 IBIS 模型  :https://www.ti.com/product/DRV8824#design-development 、我认为它可以与 TINA-TI 一起使用:  https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kevin、

    以上答案是否解决了您的问题、或者您是否仍在处理此问题?  如果得到解决、我将很快关闭此主题。  

    此致、

    Jacob