主题中讨论的其他器件: CSD18542KCS
您好!
我们有用于电机驱动的 DRV8701开发板。
电机规格:
电压:电池24V 直流
瓦特:500W。
我们将 CSD18542KCS MOSFET 与5m Ω 感应电阻配合使用。
观察结果:
当我们启动电机时(实际稳定状态电流最大为5至10安) 然后我们应用了 STOP (nSLEEP = 0)来停止电机、然后 DRV8701开始加热。 我们观察到高侧 MOSFET 也损坏了。
我们在三个电路板上观察到 DRV8701 IC 烧写情况相同
请帮助我们解决此问题。