This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:禁用驱动器

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172488/drv8301-disabling-the-driver

器件型号:DRV8301

各位专家:

客户在 ESC 中使用 DRV8301DCA、需要确保 ESC 在启动时不会接合电机、并要求他进行安全超控、以确保在不必要时不会意外控制。  

他认为他可以使用 EN_GATE 引脚作为该控制。 如果芯片被无限期保持在低电平(几分钟到几小时)、它会发生什么情况? 这是否会造成任何形式的损坏? 一旦他再次将 EN_GATE 驱动为高电平、8301是否会返回到运行状态、或者此时是否需要 POR?

让我重申一下:

1) "如果芯片无限期保持低电平(几分钟到几小时)、会发生什么情况?"
2) "这是否会造成任何形式的损坏?"
3) "一旦我再次将 EN_GATE 驱动为高电平、8301是否会返回运行状态、或者此时是否需要 POR?"
4) "此外、将 EN_GATE 保持在低电平是否会关断降压转换器或以任何方式对其产生影响?"

我们希望收到您的确认/建议。  谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我将在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我不希望在长时间保持 EN_GATE 低电平时出现问题。  

    EN_GATE 低电平用于将栅极驱动器、电荷泵、电流分流放大器和内部稳压器模块置于低功耗模式以节省能源。 在此状态下不支持 SPI 通信、SPI 寄存器将在 EN_GATE 完全复位后恢复为默认设置。 只要 PVDD 仍然存在、该器件就会将 MOSFET 输出级置于高阻抗模式。 当 EN_GATE 引脚变为低电平至高电平时、它将经过上电序列、并启用栅极驱动器、电流放大器、电荷泵、内部稳压器等、并复位与栅极驱动器块相关的所有锁存故障。 EN_GATE 还将复位 SPI 表中的状态寄存器。 如果在错误事件后切换 EN_GATE、则可复位所有锁存故障、除非故障仍然存在。  

    我建议阅读第7.4.1节以了解更多信息。

    降压通过单独的 EN_BUCK 引脚进行控制。 因此、只要 BUCK 接收自身的功率、EN_GATE 就不会影响 BUCK。

    希望这能提供一些澄清。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487850" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172488/drv8301-disabling-the-driver ]如果芯片无限期保持低电平(几分钟到几小时)、该芯片会发生什么情况? 这是否会造成任何形式的损坏? 一旦他再次将 EN_GATE 驱动为高电平、8301是否会返回到运行状态或此时是否需要 POR?[/QUERP]

    您好 Gerald、

    由于 EN_GATE 具有100K 的内部下拉电阻、因此根据设计、这意味着无限期保持此引脚为低电平不会对芯片造成损害。

    EN_GATE 变为高电平10ms 后、芯片应根据数据表准备就绪:

    Brian