This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:信号 Isen 是否可用于负载电流监控?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172623/drv8872-does-the-signal-isen-can-be-used-for-current-monitoring-into-the-load

器件型号:DRV8872

您好!

我想让您了解如何使用 ISEN 引脚上的电压电平来监控流入电机的电流电平。 目标是在所有条件下(低于电流限制和电 流限制时)监测电流。

R_Isen 将介于6欧姆至23欧姆之间、具体取决于设置的电流限制。 电流限制范围为58mA -100mA

您认为这种方法对于电机中的电流电平评估是否足够且精确?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、

    请参阅 第7.3.3节"电流调节"。  我们建议根据公式1为您的 ITRIP 电平选择感应电阻器。  如果 ITRIP 为100mA、则上升= 0.35V/0.100A = 3.5Ω Ω。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。 我意识到我没有对我的电路进行足够详细的介绍。 此外、我还知道公式 I_TRIP= 0.35V/R_Isen、该公式基于下面的计算结果

    以下是我的计算:  

    最后、请回顾我的第一个问题简介的第一句。

    我的问题是、在所有条件下、是否可以使用驱动器的引脚7 (ISEN 上的电压)随时将电流电平读取到我的电机中 (当驱动器处于限流状态但也处于正常运行期间、或者只是当电机不受限流但电压受限%PWM 时)

    再次感谢您的反馈

    此致

    布鲁诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、

    啊,我看到了!  是的、您应该能够测量 Isen 的电压以读取电流。  我没有预见到这方面会有什么问题。  尽管电压将非常低(0V - 0.35V)、因此您可能需要一个运算放大器来测量它、具体取决于您的 MCU 模拟输入精度。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="165741" URL="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172623/drv8872-does-the-signal-isen-can-be-used-for-current-monitoring-into-the-load "]

    R_Isen 将介于6欧姆至23欧姆之间、具体取决于设置的电流限制。 电流限制范围为58mA -100mA

    您认为这种方法对于电机中的电流电平评估是否足够且精确?

    [/报价]

    您好、Bruno、

    当 R_SE=6欧姆时、电流为100mA 时、引脚上的电压为0.6V、不好、因为根据数据表、ITRIP 保护可能在0.32V 时发生、因此驱动器永远无法驱动100mA 负载。 显然、23欧姆甚至是最差的。  

    因此,选择一个电阻器,以便在正常运行时 RSEN * I 应始终小于0.32v。 当然、您可以使用 ADC 转换器监控 Isen 的电压、以便随时了解负载电流。  

    P.S. 我在原理图上看到、它可能有3个并联的电阻器、总电阻值为6欧姆至3.5欧姆。 这可以正常工作、但我建议目标跳闸电压为0.32v、而不是0.35v、因为驱动器可以在 0.32v 及更高的电压下触发 ITRIP。 因此、您的电阻器需要更改。

    Brian