This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:IPROPI 上的噪声

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172999/drv8874-noise-on-ipropi

器件型号:DRV8874

DRV8874数据表指出:"内部消隐时间有助于防止输出开关期间的电压和电流瞬变影响电流调节。 这些瞬变可能由电机内部或电机端子连接上的电容器引起。 内部抗尖峰脉冲时间可确保瞬态条件不会过早触发电流调节。 在某些瞬态条件长于抗尖峰脉冲时间的情况下、在 IPROPI 引脚上靠近 DRV887x 放置一个10nF 电容器将有助于过滤 IPROPI 输出上的瞬态、从而不会过早触发电流调节。 可以根据需要调整电容器值、但大电容器值可能会减慢电流调节电路的响应时间。" (加重部分已添加)。

我注意到、当输出在开/关之间转换时、IPROPI 上会出现尖峰:(红色表示 IPROPI 引脚、蓝色表示 VM)

这是否表明建议在 IPROPI 引脚上使用电容器的位置?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    显示的尖峰是否是通过 IPROPI 10µF 电容器获得的? VM 引脚上的电容是多少?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这是没有电容器的。  我想知道在设计中放置一个电容器是否会消除这些尖峰、因为如果尖峰变得过高、我往往会看到故障(跳闸)。  对于 VM 电容器、我有两个控制器板、一个具有47uF 电容器、另一个使用150uF 电容器替换它。  在转换期间、这两种情况似乎都表现出尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    将10nF 电容放置在 IPROPI 上有助于降低尖峰。 您可以根据需要增大电容值。 但是、IPROPI 引脚上的电容过大可能会减慢电流感应响应的速度。

    此致、

    Pablo Armet