This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:Vvcp 异常

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173144/drv8718-q1-vvcp-abnormal

器件型号:DRV8718-Q1

尊敬的专家:

客户已经构建了数千块电路板。 他们发现一个 DRV8718 Vvcp 异常。

PVdd=12V

所有 FET 均关闭

Vvcp 与 GND 应该为20V

但这款 DRV8718 Vvcp 与 GND 仅为8V。

您是否可以向我提供任何建议以进行进一步检查?

谢谢