This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:PWM 开关占空比精度

Guru**** 2484885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173047/drv8908-q1-pwm-switching-duty-accuracy

器件型号:DRV8908-Q1

尊敬的专家:

DRV8908 PWM 开关占空比精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    它是8位。  因此、0-100%除以256。  这相当于0.39%的步长。   

    此致、

    Ryan