This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:保护和大容量电容器电路。

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172842/drv8837c-protection-and-bulk-capacitor-circuit

器件型号:DRV8837C
主题中讨论的其他器件: DRV8220

你(们)好

我使用 DRV8837C 来控制锁存电磁阀和锁存继电器、并且将来可能还会控制非锁存器件。 我将使用11V 为它们供电。

我是否需要添加任何其他保护组件?

对于大容量电容器、如第9.1节所述、建议的值应该是多少? 10uF 陶瓷电容器是否足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我个人认为在最大频率下操作器件不是一个好主意 本例中为11V...in 的工作电压。

    我们还有大量其他电机驱动器、在电源上有更多的余量。   

    DRV8220就是一个示例。   

    大容量电容取决于许多因素。  这是有关该主题的很好的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    我们有几个 DRV8837C 卷、因此、在更改 此 IC 之前、我们要先使用它们。

    如果正确、此器件的最大电压为12V、如果需要、我可以在10.5V 下工作、但需要使用此 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ABS。 最大值为12V。  不应超过此值。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是使用10-11V 最大值。

    这些是最大300-500ms 的短脉冲、用于控制 锁存阀和电磁阀。