This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:DRV201YFMR

Guru**** 2575265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172646/drv201-drv201yfmr

器件型号:DRV201

尊敬的 TI 技术团队:

今天的问候!

我们在  硬件设计中使用了 DRV201YFMR VCM 驱动器芯片。 在使用它的同时、我们能够观察到 DRV201YFMR 芯片在对电路板执行三个电源周期(电路的关闭和打开)后无法正常工作。 但是、如果我们在30分钟后打开它、它将再次工作、但仅工作三次的情况保持不变。 在我们的整个构建中观察到了这种情况。 您能为您提供帮助吗?

此外、数据表中提到 SCL 线路具有500K 下拉电阻器。 其典型原因是什么? 我还附上了参考原理图供您参考。

谢谢、

Sreeneram R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneram、

    500k 是该线路上内部下拉电阻的规格。  不建议使用外部电路。

    是否确定器件未进入待机状态?  您可以在数据表中查看其条件。   

    您是否能够在驱动程序停止工作时读回任何故障?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Kehr:

    美好的一天!

    我们还在 SCL 线路中检查了这个没有500K 下拉电阻的镜头驱动器的功能。 在这种情况下尝试下电上电(即断电和上电)时、驱动器 IC 首次正常工作。 但是、当我们第二次执行下电上电时、驱动器 IC 不工作。 但是 、如果我们在30分钟后打开它、它将再次工作、但仅工作一次的情况保持不变。

    谢谢、

    Sreeneram R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneram、

    您是否能够共享电源循环的示波器捕获?  我想检查时序。

    此外、还可以从器件读回任何故障?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当我们在一个下电上电后在驱动器电路中探测 I2C 信号时、镜头驱动器 IC 与 MCU 之间没有确认。

    但是、在最初上电时、镜头驱动器 IC 与 MCU 部件之间存在确认。

    谢谢、

    Sreeneram R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreeneram、

    我认为上电顺序仍然有问题、器件卡在关断状态或待机状态。  请参阅数据表中的下图。   

    您能否检查是否正确遵循了下电上电上电的时序?

    此致、

    Ryan