This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:复位输入到输出的传播延迟

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173145/drv8332-propagation-delay-for-reset-input-to-output

器件型号:DRV8332

您好的支持团队。

我向客户询问了复位输入到 MOSFET 驱动输出的传播延迟。

从复位输入变为低电平有效到输出变为高阻态(或复位变为高电平且输出变为有效时)的延迟时间是多少?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    感谢您的提问。

     延迟应约为50ns、其中包括传播延迟和输出的上升/下降时间。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay-San

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    千兆