This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:它是否具有与 BD63800MUF-C 中的保持模式相同或相似的功能?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172707/drv8889-q1-does-it-have-the-same-or-similar-function-as-hold-mode-in-bd63800muf-c

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

我的客户一直在调查 BD63800MUF-C 和 DRV8889-Q1。  它们喜欢 DRV8889-Q1中的失速功能、但在 BD63800MUF-C 中采用峰值电流保持模式  DRV8889-Q1是否具有与峰值电流保持模式相同或相似的功能?  有关峰值电流保持模式的信息、请参阅下面显示的数据表的第21页。

https://www.rohm.com/products/motor-actuator-drivers/stepping-motor/bd63800muf-c-product

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    DRV8889-Q1中的 TRQ_DAC 可用于实现相同的功能。  他们只需在驾驶或保持时更新该寄存器。  因此、我们可以使用一个器件实现类似的功能、而不是在 Rohm 器件中使用两个用于此功能的寄存器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    非常感谢您的快速回复。  它是否还需要 STEP 引脚=低电平、或者 TRQ_DAC 寄存器是在没有任何引脚设置的情况下具有相同功能的唯一寄存器?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    我不能完全理解你的问题。  您能添加更多详细信息吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    我想确认 TRQ_DAC 寄存器设置是否是配置峰值电流保持的唯一条件。  我的客户想知道 步进引脚是否切换、它可能会发生变化、但您的评论不会显示此类问题。  我知道、除非 TRQ_DAC 设置发生更改、否则 STEP 引脚或其他引脚不会影响 TRQ_DAC 设置的条件。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    外部 VREF 输入也可以更改基准电流电平。  VREF 和 TRQ_DAC 一起将设置驱动器的满量程电流。  步进输入和内部步进表(表7-3)决定了电机线圈中的实际电流。  步进输入会更改输出端可用满量程电流的百分比。   

    因此、是的...从技术上讲、阶跃输入确实会改变电流。  VREF 和 TRQ_DAC 设置仅用于调节满量程电平。

    此致、

    Ryan