This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:是否有合适的无刷直流电机推荐?Ω

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8332, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173339/drv8301-is-there-a-suitable-brushless-dc-motor-recommended

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8332DRV8312

我想像    DRV8301那样选择一个无刷直流电机、但 DRV8301需要 外部 MOS。 您能否  向 我推荐  具有内核 MOS 的无刷直流电机?  我需要  100>Vcc>40V,  i>=3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、艾文、

    我建议查看 DRV8312或 DRV8332、看看这是否适合您的需求。

    最棒的

    Akshay