电 PIN24/25/2/26的三个引脚连接到 GND。 R55和 R57均为200m Ω。 PIN12和 PIN13的电压为1V。 电源电压、也是 PIN4和 PIN11的电压、为24V。
现在、问题是电路板上电后、DIV 和 STEP 引脚被挂起。 如果 EN 引脚启用、24V 电源的电流为200mA、电机不会旋转、DRV8825会严重发热。 如果电机断开连接、24V 电压的输入电流几乎为0。 这是否正常?在这种情况下、如果提供阶跃输入信号、24V 电压和电流约为400mA、则电机正常运行、DRV8825仍然过热严重。