This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DOC)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174105/drv8411evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DRV8411EVM

你(们)好

您能否提供 DRV8411EVM 的 CE/EU 符合性声明?

电路板显示 CE 标志、因此必须有 EU 符合性声明、但在德州仪器网站上未找到。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TI.com 上未显示该文档时出现问题。

    在将文档上载到 TI.com 时、我已将文档附在此处。 感谢您了解这一点。

    e2e.ti.com/.../sszqq53.pdf

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。