This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:连接至 ATMEGA328p

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, MSP430G2201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173656/drv10983-connecting-to-atmega328p

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件: MSP430G2201

大家好、

客户询问是否可以通过  射频远程控制操作将 ATMEGA328p (Arduino)直接连接到 DRV10983。 客户是否必须 对其进行编程才能在其应用中使用? 我们是否可以提供任何样片来帮助它们启动? 他们 正在设计 BLDC 吊扇(32W)。

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    感谢您的提问。

    我已指派一名团队成员提供反馈。 请注意、感恩节假期可能会有一些延迟。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们有一个用于吊扇 的参考设计、它使用 MSP430G2201处理器对红外信号进行解码、以实现速度控制。 这是链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00386

    此致、

    Vishnu