This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:输出电压会定期轻微下降

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8243H-Q1EVM, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172423/drv8243h-q1evm-output-voltage-slightly-drops-periodically

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1LM74610-Q1

大家好、团队、

我们有2个与 DRV8243-Q1及其 EVM 相关的问题。

  1. 客户发现使用 DRV8243H-Q1EVM 时会出现周期性压降:

    频率为2.5kHz、器件处于全桥运行状态。 VM = 18V、由稳定电源供电。
    每1.284秒就会出现轻微的压降、如上图所示。

    原因是什么? 我们可以解决这个问题吗?

  2. 当 VM 引脚= 0V 但 nFAULT 引脚上拉为10kOhm 时、在这种情况下哪个电流正常吗?

此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您 能否放大压降点?  测量的压降是多少?  在本例中、负载是多少?  最好尝试另一个电源。  我知道您说它是稳定的、但这是奇怪的。

    2) 2) 这不是问题。  nFAULT 是一个开漏输出。  当 VM = 0V 时、FET 将不会导通。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复

    让我附加原始 Excel 工作表:

    e2e.ti.com/.../_E230FC30BF30C930E930A430D030EA8C4F555F00_20221117.xlsx

    显示为問い合わせ事項的图。 从看起来的情况来看、压降小于或等于1V。
    让我还询问客户是否可以使用另一个电源进行尝试。

    此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我看不到放大的想象。  尝试确定控制侧是否发生了会导致这种情况的变化。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们发现这是由 EVM π 型滤波器之前安装的理想二极管控制器 LM74610-Q1引起的。
    该 IC 没有100%占空比、因此会由于其体二极管(VF)而定期下降。

    此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    啊、这是有道理的。  我现在还记得在我们的 EVM 上看到过这一点。  感谢您的跟进!!

    此致、

    Ryan