大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
电机参数如下:


寄存器设置如下:
0x20~0x2B:{0x5E、0x0C、0x3A、0x00、0x00、0xD1、0xA3、0x90、0x0E、0x48、0x00、0x0C}
目标速度为180Hz/s
在调试期间、发现当电机速度加速到特定速度时、电机速度无法通过使用 IIC 命令继续增加、而是会报告错误并停止旋转。 从120Hz 加速度获得了以下寄存器状态到错误、当速度超过144时、该错误开始:
Motor_speed_poll speed=124; Motor_state_poll : 0x04 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X0E,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X1C,0X72,0X00,0X85,0X00,0X07 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X04,0X0C,0X00,0X67,0X87,0X83,0X04 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll speed=128; Motor_state_poll : 0x04 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X18,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X1D,0XA7,0X00,0X83,0X00,0X08 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X03,0XFD,0X00,0X67,0X8C,0X88,0X04 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll speed=139; Motor_state_poll : 0x04 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X22,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X20,0X00,0X00,0X78,0X00,0X05 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X04,0X11,0X00,0X67,0X91,0X8D,0X04 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll speed=144; Motor_state_poll : 0x04 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X2C,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X20,0X00,0X00,0X73,0X00,0X04 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X04,0X06,0X00,0X67,0X96,0X92,0X04 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll speed=150; Motor_state_poll : 0x24 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X36,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X20,0X92,0X00,0X6E,0X00,0X03 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X04,0X11,0X00,0X67,0X9B,0X97,0X24 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll speed=122; Motor_state_poll : 0x24 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X40,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X1C,0X72,0X00,0X86,0X00,0X07 BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X04,0X18,0X00,0X66,0XA0,0X9C,0X24 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_speed_poll low detected!!! count=1, speed=47; Motor_speed_poll speed=47; Motor_state_poll : 0x26 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X4A,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X28,0X3F,0X00,0X57,0X1F,0XFF BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X03,0XE6,0X00,0X67,0XA5,0XA2,0X26 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C Motor_state_poll : 0x26 BLDCDATA 0X00~0X03 = 0X40,0X81,0X80,0XF0 BLDCDATA 0X10~0X16 = 0X0F,0X3F,0XFF,0X00,0X28,0X1F,0XFF BLDCDATA 0X17~0X1E = 0X03,0XFE,0X00,0X67,0XA0,0XA3,0X26 BLDCDATA 0X20~0X25 = 0X5E,0X0C,0X3A,0X00,0X00,0XD1 BLDCDATA 0X26~0X2B = 0XA3,0X90,0X0F,0X48,0X00,0X0C
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃