This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A 与 MCF8316AEVM 的引脚功能差异

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1173471/mcf8316a-mcf8316a-pin-function-difference-from-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316A

大家好、

祝你度过美好的一天!

我的客户主要在引脚36-39上遇到有关 MCF8316A 和 MCF8316AEVM 之间引脚功能差异的问题。 在 MCF8316AEVM 原理图中、引脚36-38是 DACOUT 和 SOX、但在 MCF8316A 数据表中、引脚36、37、39是 NC、引脚38是 SOX。 我注意到、EVM 中的器件型号为 MCF8316A0VRGFR、但数据表中的器 件型号为 MCF8316A1VRGFR。 您可以在此处提供一些意见吗?  

非常感谢!

此致、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、谢尔曼、

    感谢您的提问。

    我已指派一名团队成员提供反馈。 请注意、感恩节假期可能会有一些延迟。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔曼、

    MCF8316A EVM 中的原理图符号未更新、因此请忽略原理图符号并按照 MCF8316A 数据表中提到的引脚排列进行操作。 我们已在 Altium 库中添加了 MCF8316A1VRGFR 的原理图符号。  

    此致、

    Vishnu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    非常感谢您的回复!  

    那么、MCF8316A1和 MCF8316A0之间还有其他区别吗? 如果忽略36-39引脚、我们是否仍能评估 EVM 的正常功能?

    另一个问题是、我们是否有基于  MCF8316A1VRGFR 的新版本 EVM 电路板设计? 非常感谢!

    此致、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔曼、

    MCF8316A0是 APL 器件、MCF8316A1是 RTM 器件。 2022年1月之后购买的所有 MCF8316AEVM 都应组装 RTM 器件。 MCF8316AEVM 在 RTM 器件上应该能够完美工作。 我们没有任何计划修改 MCF8316AEVM。  

    此致、

    Vishnu