This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886ATEVM:未全步运行

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886ATEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174721/drv8886atevm-not-running-in-full-step

器件型号:DRV8886ATEVM

大家好、我一直在步进电机测试台中使用 DRV8886ATEVM。 遗憾的是、它似乎停止了以全步进模式运行的能力。 当我将其设置为全步进运行时、它以1/8步进运行。 我使用的是专为运行它而设计的应用程序。 有什么想法吗?

Br、Deborah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deborah、

    我想知道到"M0"引脚的连接是否因某种原因松动。   

    如果 M0引脚为 HIZ、则您将处于1/8步。  如果您只需要整步执行、只需用一根蓝色导线将此引脚连接到 GND 即可。   

    此致、

    Ryan