This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:BLDC 电机驱动 IC 推荐查询

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175006/drv8329-bldc-motor-drive-ic-recommendation-inquiry

器件型号:DRV8329
主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8353

您好!

我的客户正在寻找支持48V/50A 的 BLDC 电机驱动器。

请在 TI 产品中推荐可能的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、

    感谢您的提问。

    我们建议使用 DRV8300或 DRV8353。 这些栅极驱动器(100V)适合您的电压范围。 电流限制由您为应用选择的 MOSFET 决定。  

    最棒的

    Akshay