This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:数据表中的建议默认值

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175263/mct8316a-recommended-default-values-in-the-data-sheet

器件型号:MCT8316A

您好!

为了详细了解器件的"建议状态"、我已经将 MCT8316A 数据表的表9-3中列出的默认值映射到了相应的内部寄存器、在执行此操作时、我注意到标记为保留(读取0)的寄存器位 在默认值表中设置。 表9-3是否正确?

此致

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goran、

    在默认值表中、哪个位标记为零并置位? 如果一个位被标记为保留、即使我们尝试将其设置为1、器件也会忽略该位。 表9-3只是 TI 建议您开始调整电机。 如果您在默认值表中看到保留位被设置、则 应该是错误的。 但是、这不会影响器件旋转电机、因为正如我之前提到的、 器件只会忽略该位。

    此致、

    Vishnu