This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:无需 MCU 即可运行

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175244/mcf8316a-operation-without-an-mcu

器件型号:MCF8316A

此电机驱动器是否会在没有 MCU 的情况下以"固定速度"运行?  我想加电、让电机以3500 RPM 的转速自动运行、直到断电。 无论负载或电源电压如何、只要电流低于8A 峰值、速度都将保持在3500。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、MCF8316A 可作为独立器件运行、无需 MCU。 非零模拟电压或非零 PWM 占空比可应用于速度引脚、电机可在打开电源后旋转。  

    此致、

    Vishnu