Thread 中讨论的其他部件:DRV8662、、
您好!
我找不到任何与 DRV2700芯片或其等效 DRV8662的安全和隔离相关的信息。 到目前为止、我们一直使用 DRV2700EVM-HV500进行修改、以在反激式配置中生成高达1kV 的电压、正如 DRV2700数据表所示、结果成功。 我们正在考虑在汽车应用中与汽车合作伙伴一起部署芯片、以生成高达1kV 且最大5Hz @2mA 的波形、从而驱动基于电容的传动器。 内置升压转换器的优势简化了变压器侧所需的匝数比、因为我们的输入电压将介于5-12V 之间、否则我们会考虑将反激式控制器与升压转换器级联、以返回到合理的变压器选择。 如果您有任何建议、请告知我们、因为成本效率也是关键...
我们目前正在查看与安全相关的元素、但在 DRV2700、DRV8662和2700的 HV EVM 的数据表中都找不到与安全相关的元素。 在我们的情况下,我们还应注意哪些考虑因素? DRV2700或8662中的模块未与输入电压和输出电压侧同时隔离,这是正确的吗? 在这方面是否有任何建议? 无论是从原理图还是布局(公共接地、无光耦合器...)、我们都没有在 EVM-HV 上看到任何特定的隔离、这是否意味着芯片在这方面发挥着更重要的作用?
最后、我们还遇到了触觉应用、该应用鼓励在即将通过汽车认证的汽车触觉应用中使用8662。 它的状态是什么? 我们是否可以通过其他销售渠道来讨论我们的销量和应用?
提前感谢