This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:睡眠模式下的 AVDD IQ

Guru**** 2483725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175271/drv8329-avdd-iq-in-sleep-mode

器件型号:DRV8329

您好!

我希望在即将推出的参考设计中包含低功耗睡眠模式下 AVDD 引脚上的静态电流。 这是否已经过测量-我没有在数据表中看到它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    睡眠模式期间禁用 AVDD。 AVDD 从 PVDD 获得电源、在睡眠模式下、在25°C 时该电流小于1uA。  

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Akshay