This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:ITRIP 调节和 RIPROPI 电阻器选择

Guru**** 2483725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174515/drv8873-itrip-regulation-and-ripropi-resistor-selection

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

1)在[6.5]中、数据表将 可能的 ITRIP 值列为3.85、5.4、6.5、7A。 但是、在[7.3.1.3、表8]中、值为 4、5.4、6.5、7A。 哪一个是正确的?

2) 2)在 DRV8245-Q1数据表[8.3.3]中、原理图清楚地显示了 Vitrip 与 Vipropi 的比较、这意味着实际跳闸电流取决于 外部 Ripropi 电阻器。 此外、在表8-10中、跳闸电平以 Vitrip 电压表示、这是一种非常合理的方法、可通过选择合适的 Ripropi 电阻器值来微调 ITRIP 电平。

DRV8873数据表[表8]中给出了 ITRIP 的 绝对 值限制、这意味着它们不依赖于 Ripropi 电阻器。  电流限制在 DRV8873中是如何工作的? 是否有另一个固定的内部电阻器?

3) 3) DRV8245数据表中的注释显示:"用户输入始终优先于内部控制。 这意味着、如果输入在 TOFF 时间内发生变化、则忽略 TOFF 时间的剩余部分、输出将按照命令跟随输入。"

因此、如果 PWM 脉冲继续、则它们将取消负载调节。 它是否会使 ITRIP 功能无用?

DRV8873也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是美国假日。   将于 11月28日星期一回答您的问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    1) 1)请按照 EC 表(6.5)作为具有限制的正确行。

    2) 2) DRV8873的行为与8245-Q1不同。  ITRIP 不依赖于 Ripropi。  绝对值通过数据表中的内部可选设置来确定。

    3) 3) DRV8873的情况并非如此。  电流调节在 DRV8245-Q1上仍然可以正常工作。  您只能选择截断关闭周期。  如果在返回驱动状态并且再次达到电流限制后、TOFF 周期将再次开始限制电流。

    此致、

    Ryan