This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 时序图

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174876/drv8889-q1-spi-timing-chart

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、团队、

 

DRV8889-Q1的数据表似乎没有详细的时序图。

您是否会根据客户的要求共享 t (READDY)的时序图?

  

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这实际上不是 SPI 时序图的一部分。  请参阅数据表中的下图:

    t (READY)= 1ms 是在电压通过 Vrst 线路过压后发出 SPI 命令的时间、如上图所示。

    此致、

    Ryan