大家好、
DRV8323故障报告有问题。
我将使用 处于 VDS 电流感应模式的 DRV8323、如数据表的图42所示进行连接、我们将寄存器与以下代码一同发送:
//设置寄存器栅极驱动 HS 寄存器(0x03)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DRV8323故障报告有问题。
我将使用 处于 VDS 电流感应模式的 DRV8323、如数据表的图42所示进行连接、我们将寄存器与以下代码一同发送:
//设置寄存器栅极驱动 HS 寄存器(0x03)
您好、Akshay、
正如我说过的、我们使用 MOSFET VDS 感测模式、并按如下方式设置配置位:
[引用 userid="542838" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171402/drv8323-problem-with-the-fault-signal ]v->csa_Control.bits.csa_fet = drv_input_shx;// 1[/quot]如数据表第8.3.4.4段中所述、将 SPX 引脚保持悬空
此致、
塞尔吉奥
嘿、Sergio、
啊,我明白,对不起 ,我的误解。
我想测试 Sen OC 在所有三个阶段触发的原因。 尝试设置 CSA-FET =0、 因此如果 SPX-SNx 连接到 GND、则 SPx = 0V、SNx = 0V、SPX-SNx = 0V、这绝不会触发任何形式的 SEN_OCP。 检查 SEN_OCP 是否触发。
您是否还可以测量差分电压 SPX-SNX?(应为0V)
当 Ls-REF 为0且为1时、您是否可以检查上述内容?
希望这可以帮助我们诊断问题发生的位置。
最棒的
Akshay