This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:VDSLVL 最小电压跳变点

Guru**** 2482585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175070/drv8328-vdslvl-minimum-voltage-trip-point

器件型号:DRV8328

您好,

我们使用 RDS_ON=8 7mΩ Ω MOS、 并将过流跳变点设定为13.6A、因此电压为0.0952V、对于 VDS_LVL 引脚最小电压来说太小了。

我应该如何应对电流过电流的影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VDS_LVL 有一些空间、如下所示:

    因此0.1V 应该起作用。 这是否适合您?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    它似乎0.1是典型值、对于我的精确控制、范围如此之窄、

    或者、我是否可以将 LSS 引脚用于 OCP? 那么、我应该将 VDSLVL 设置为什么值?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试使用具有更高 Rdson 的 MOSFET。 。

    或者使用 Vsense OCP 并选择可满足13.6A 需求的分流电阻器。

    最棒的

    Akshay