This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:无 ACK

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1175756/drv201-no-ack

器件型号:DRV201

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

器件地址 IIC 的协议是相应的。 但是、201没有 ACK、更换芯片时的行为相同。 DRV201是否需要初始化?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    根据数据表中的图12、似乎接收到了正确的起始条件、但我不确定地址是否正确。  应为三个"0"位、而不是"1"。  数据在 SCL 信号的上升沿被锁存。  从我可以看到的情况来看、SDA 可能会在第3位转换为高电平。  这可能是问题所在。

    在上面的事务中、它们是否正在尝试进行读取或写入?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    此外、您能否发送电路板原理图?  SCL/SDA 线路的上拉电阻是多少?

    此致、

    Ryan