This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:诊断问题

Guru**** 2482585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172418/drv8343-q1-diagnostic-questions

器件型号:DRV8343-Q1

尊敬的团队:

我的客户对故障诊断有一些问题、他们使用我们的 DRV8343-Q1来驱动 BDC 电机。 它们的寄存器配置如下所示、

IC1控制寄存器0x04=0x40

IC2控制寄存器0x05=0x33

问题:

无法报告 OLA 故障。 他们使用的 mos 是 BUK9K29-100E、根据数据表中的公式、Cphase 需要大于1.86nF、他们选择了10nF、如下所示。 您能帮助分析原因吗?

2.如果 PWM 占空比小于10%、则半桥将与电池短路、 将报告 VDS_LA/B 故障、但  如果半桥接 地短路、则不会报告 VDS_HA/B 故障。 这是正常的吗?

3.对于 离线短路诊断、 如果客户使用 SPI 版本、我们的器件  是否会在加电时运行短路诊断?

电容是指相位?

5.对于这些故障诊断,我们是否有任何演示代码示例?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    我将在下周提供反馈、但可能会因即将到来的假期而延迟。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

     

    1. 无法报告 OLA 故障。 他们使用的 mos 是 BUK9K29-100E、根据数据表中的公式、Cphase 需要大于1.86nF、他们选择了10nF、如下所示。 您能帮助分析原因吗?

    我从提供的寄存器设置中看到、OLA 已为 A 相和 B 相启用、因此我只想确认电机已在这些相位之间连接。 原理图不是很清楚、因此请提供 pdf 格式。

    您是否有 DLX-VDRAIN 和 SLX-SHX 的波形、以查看压降是否超过检测 Vola 所需的阈值。

    如何测试 OLA?

     

    1. 如果 PWM 占空比小于10%、则半桥将与电池短路、 将报告 VDS_LA/B 故障、但  如果半桥接 地短路、则不会报告 VDS_HA/B 故障。 这是正常的吗?

    以下理解是否正确?

    电池短路:

    VDS_LA/B 报告、但未报告 VDS_HA/B。

    接地短路:

    VDS_LA/B 报告、但未报告 VDS_HA/B。

    1. 对于 离线短路诊断、 如果客户使用 SPI 版本、我们的器件  是否会在加电时运行短路诊断?

    当电机未换向时、该器件可检测电池短路和接地短路情况。 通过将 EN_SHT_TST 位设置为高电平、可以在 SPI 器件中激活这些离线诊断。 当 EN_SHT_TST 位设置为高电平时、电池短路和接地短路诊断均会运行。

    1. 电容意味着 Cphase?

    电容是指电机相位引脚与接地之间的电容值。

     

    最棒的

    Akshay