请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 DRV835x 的各个引脚上的电容值的安全范围是多少?
数据表中列出了一些相当具体的值:
CPL-CPH:47nF 100V X7R/X5R
DVDD-GND:1uF 6.3V X7R/X5R
VCP-VDRAIN、VGLS-GND:1uF 16V X7R/X5R
但这有点欺骗性、因为 MLCC 陶瓷欠压偏置不一定具有额定电容。 尤其是在小型(用于 CV)封装中。 例如、当电压为5V 时、6.3V 1uF 将不会接近1uF。。 那么、允许的实际最小值是多少?
此外、这些规格是否还意味着最大电容? 我在另一个线程中看到了47nF 的情况、但1uF:s 的情况也是如此? 或者、我可以说、在所有这些器件上施加10uF 20V 的电压吗?
此致、David