This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:BLDC 电机不旋转

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174630/mct8316z-bldc-motor-not-rotating

器件型号:MCT8316Z

您好!

我们使用  MCT8316ZT 电机驱动器来控制24V 下的40W BLDC 电机。 我们已将电机相位、数字霍尔传感器、电源和 PWM 输入连接到电机、但它不会旋转。 您对如何解决这一难题有什么建议吗? 是否需要将 GND 平面分离到 PGND 和 AGND?

我很乐意提供您可能需要的任何其他信息。

谢谢、

TU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    感谢您的提问! nFAULT 引脚是否为低电平? 您能否确认驱动器的输出是否正在切换?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、nFAULT 引脚为低电平。 最初、它通过5k1上拉电阻器连接到3V3。 驱动器输出不会切换、它们是低电平。 DRVOFF 也很低。

    您是否有什么想法导致这种情况? 非分离 GND 平面是否会导致这种情况、或者是否有其他可检查的情况? 请参阅更改中的原理图。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想更新 nFAULT 引脚现在处于高电平、但在我们运行 PWM 信号后仍然没有输出。 将 VSEL_BK 引脚连接到 GND 后、降压转换器将生成3V3。 电荷泵似乎也在工作。

    期待您的进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    我们很快会回来。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TONI、

    最好使用分离式 GND、但使用非分离式 GND 不会成为问题。 我看到引脚33、34、35和24悬空。 下面是我们建议的默认值。

    VSEL_BK (引脚33)- 默认值:模式4

    转换(引脚34)- 默认值:25V/us

    高级(引脚35)- 默认值:0°

    您是否尝试使用我们的 MCT8316ZEVM 旋转电机?

    此致、

    Vishnu