This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:应用问题。

Guru**** 2483725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174834/drv10983-application-problems

器件型号:DRV10983

1.如何使用 drv10983EVM 在测试中反转传动器、以实现两个制动杆之间的往返移动或其他运动策略。

反电动势常数(KtPH)和转矩常数(CT)的定义和计算是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 我很快会回来。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    这是我的回答。

    [引用 userid="469122" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174834/drv10983-application-problems ]1. 如何使用 drv10983EVM 在测试中反转传动器、以实现两个制动杆之间的往返移动或其他运动策略。[/引述]

    我假设您想要反转电机的旋转方向。 为此、您可以将 DIR 引脚拉至 AVDD 或 GND。  

    [引用 userid="469122" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174834/drv10983-application-problems ]2.反 电动势常数(KtPH)和转矩常数(CT)的定义和计算是什么?[/quot]

    这两个参数都是电机参数。 BEMF 常数是电机在给定电机转速下可生成的 BEMF 电压。 对于高功率电机、此值以 V/krpm 为单位、而对于低功率电机、此值以 mV/Hz 或 mV/rad/s 为单位。 扭矩常数是电机在给定定子电流下可以生成的扭矩。  此值以 牛米/安为单位  

    此致、

    Vishnu