This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:DRV8300DPWR 20引脚 TSSOP

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176243/drv8300dpw-q1evm-drv8300dpwr-20-pin-tssop

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
  • DRV8300DPWR 是否 提供相间隔离?
  •  DRV8300DPWR 是否 提供输入至输出隔离?  
  • 如何在不连接 MOSFET 的情况下进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    每个相位输出由相应的输入控制。 因此、是的、存在相间隔离。

    INHx/LX 首先连接到内部逻辑和死区时间插入、然后再连接到与输出相连的相应前置驱动器。 因此、如果我正确理解您的问题、INHx/LX 不会直接连接到 GHx/SHX。

    您可以在 GH/GLx 与 GND 之间连接一个100k Ω 电阻器、并将输入切换为高电平/低电平、以在不使用 MOSFET 的情况下测试此情况。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如果采用 TSSOP 20引脚封装、死区时间会怎样呢?

    2.我在栅极获得相对于接地的电压、而不是相对于源极的电压。(没有 MOSFET)。

    使用100K 将栅极打地拉至接地后、我将获得 栅极相对于源极的电压。

    谢谢、

    Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    对于 TSSOP 封装型号、器件具有200nS 的固定死区时间插入。

    最棒的

    Akshay