This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1、DRV3245-Q1 DRV8243-Q1支持跛行回家至安全状态?

Guru**** 2483115 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176319/drv8889-q1-drv8889-q1-drv3245-q1-drv8243-q1-support-limp-home-to-safety-state

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

各位专家:

我的客户想知道、如果他们的系统出现导致 MCU 复位的故障、我们的 DRV8889-Q1 &DRV3245-Q1& DRV8243-Q1是否具有一些内部锁存功能、以便在电机移动到某个安全位置之前保持控制信号。 比如跛行回家/失效防护功能。  

我是否可以知道我们的器件是否支持这一点?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特

    对于 DRV8889-Q1、它是一款步进器件、器件将保持在最后一步进位置、直到接收到新的 STEP 或 DIR 输入。  因此、该器件基本上会保持输入损耗。

    DRV8243-Q1是一款有刷器件、当 PWM 输入停止时、电机将在制动或滑行状态下停止。  STOP 的确切位置将取决于输入丢失时的旋转惯性和负载。

    DRV3245-Q1是一款 BLDC。  我不确定这个。  您能否在该器件的 BLDC 论坛上发帖?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、很清楚这一点。

    斯卡莱特