This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328睡眠问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177148/drv8328-drv8328-nsleep-question

器件型号:DRV8328

大家好、

一个快速问题,在输入了多大电压后、nSLEEP 引脚将唤醒。

谢谢

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:  

    这应该是输入逻辑引脚的"VIH"电压规格(请参阅 DRV8328数据表中的以下部分)-> 2.2V 存在应保证 nSLEEP 被识别为逻辑高电平、器件应唤醒(退出睡眠模式)  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    谢谢!

    简森