This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:恒定电流能力

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177203/mct8316z-constant-current-capability

器件型号:MCT8316Z

你(们)好。  

MCT8316Z 的恒定电流能力是多少?  

我可以在数据表中找到峰值电流、但是我需要知道17V 输入时的恒定电流。

BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    MCT8316Z 中的 FET 的额定峰值电流高达8A、可提供高达5A 的连续 rms 电流。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    感谢您的更新。  

    我在数据表中找不到5A RMS 电流。 它是如何计算的?  

    请向我分享该方法。

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao、

    8A 峰值来自内部 MOSFET 额定电流。 在8A 时、IC 触发电流限制、因此将电流限制为7A 峰值更安全。 7A 峰值 将为5A rms。

    RMS =峰值/sqrt (2)。

    此致、

    Vishnu