This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:在改变 Vref 时 IC 不工作/损坏

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177636/drv8880-ic-non-operational-damaged-while-varying-the-vref

器件型号:DRV8880
主题中讨论的其他器件:冲击

大家好、团队、

我们一直致力于此 IC 的运行、目的是驱动步进电机(NEMA 17)。 我们还希望确保使用  额定电位计10K 来改变驱动器的 Vref。
在测试和改变电位器时 、步进电机运行良好大约10秒、然后我们无法运行电机。 我们甚至尝试 了改变电位计、但在任何雨刮器位置、电阻(0.637欧姆)都是相同的。

在更改为新 IC 后、驱动器开始工作、并以 各种电阻运行。 但是、当我们尝试将旧 IC 焊接回来时、它不起作用。 根据数据表、IC 具有内部过流/ 热关断/欠压、 在这种情况下、IC 应在正常情况下自行禁用并恢复。 但即使采用这种保护、IC 也会立即损坏。

如果可能,我们想 知道这种感官的可能原因。

测试参数-

VREF - 10K POT、3.3V
VCC - 12V
散热焊盘- 2层 GND +散热器

谢谢、此致、
Sreenath C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenath、

    在我看来、VREF 引脚损坏了。  ESD 事件可能会发生这种情况。  在改变电位计电阻的同时、您在哪里佩戴腕带并遵循适当的 ESD 工作台做法?   

    即使具有片上保护功能、该器件也无法对引脚进行直接 ESD 冲击。  内部保护更多地是在器件的输出侧提供保护、以保护主驱动器 FET。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于以下操作、我们使用了一个带负头的常规螺丝刀、该螺丝刀与电位计的尺寸相匹配。 此外、由于螺丝刀采用橡胶绝缘、ESD 似乎不会传递到电位计或 Vref 引脚。
    希望你明白我的观点。

    此致、
    Sreenath C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenath、

    听起来一切都很正常、包括佩戴腕带。  器件损坏了、我不知道还有什么原因会导致损坏。

    新器件工作正常吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、这是一段时间、新器件正在正常工作、没有任何缺陷。  

    此致、

    Sreenath C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenath、

    如果有任何问题,请告诉我。

    此致、

    Ryan