This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:ERGRE

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177537/drv8701-ergre

器件型号:DRV8701

大家好、

在原理图中、电压输入 为40V 的 VM 用于驱动800W 电机。 当负载被连接以驱动电机时、芯片 变热并立即烧坏。  芯片为什么会烧毁? 在 EN 引脚 PWM 控制 和 GPIO 控制的情况下、芯片直接烧坏。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    我怀疑在驱动电机时 VM 上的电压可能超出器件的规格。  是否有方法在初始电压为24V 的较低电压下测试电路板?   

    此外、我还看到 VM 引脚上没有去耦。  应该有一个连接到 GND (陶瓷)的小电容器和一个10uF 范围内的大容量电容器。  最后、在每个高侧 FET 的漏极到 GND 的输出 FET 附近应该有一些大容量电容器。  我也看不到这些。  如果没有适当的去耦、驱动电机时电源可能会摆动很多。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    连接电容器后、我可以驱动电机。 我有一个新查询。 驱动电机时、VM 的波形不正确。 为什么电压会增加(增加到大约48V)?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯瑟琳

    请阅读此博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping

    此致、

    Ryan