This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:一旦电路板通电、由 DRV8870驱动的直流有刷电机就会持续快速旋转

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171217/drv8870-as-soon-as-the-board-is-powered-on-the-dc-brush-motor-driven-by-drv8870-keeps-rotating-rapidly

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件:DRV8770

DRV 驱动额定电压为24V 的有刷直流电机。 电路板已通电。 MCU 提供的 IN1和 IN2的初始状态为1 1和0 0。 DRV 上电时、测得 OUT1在0状态下输出18V 电平、OUT1在1状态下输出24V 电平。 逻辑异常。 此时、电机始终高速旋转、正常逻辑应为静态;这在之前的测试中是正常的。 当这种情况发生时、24V 和 GND 之间可能存在短路。 请询问这种情况是否是芯片损坏和逻辑异常的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在波形图中、IN1看起来不是真正的零。 不确定它是示波器还是电压标度的伪影。 您能否将 IN1和 IN2的电压标度最小化为1V/div 并放置一个测量光标。 IN1可能高于 VIH、器件将其读取为输入高电平。  

    此外、如果可能、您能否共享驱动器原理图。 当 IN1和 IN2变为低电平时、OUTx 中会出现较大的尖峰。 如果驱动器的输出端子上有高电容、则可能会导致高 di/dt 和 dv/dt。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 谢谢! 驱动原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您能否还与测量光标共享示波器波形?

    我看到器件 GND (引脚1)和 IN1/IN2 GND 是不同的(GND 和 DGND)。 该器件以器件 GND (GND 连接到引脚1)为基准读取 INx 引脚。 您能否检查这两个 GND 之间的电压差? 如果存在较大的电压差、器件可能会检测到 INx 引脚上出现错误的输入高电平。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="544014" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171217/drv8870-as-soon-as-the-board-is-powered-on-the-dc-brush-motor-driven-by-drv8870-keeps-rotating-rapidly "]当 DRV 上电时,测得 OUT1在0状态下输出18V 电平

    无论输入 IN1和 IN2的状态如何、输出都不应切换到18V。 根据输入 INx、它应该为0V 或24V。 因此、我认为 DR 已损坏。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您能不能尝试用新的 IC 替换它。 如果所有组件都能与新 IC 配合使用、则很可能意味着 DRV 损坏。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 电路板上只有一个"DGND"。 示波器已复位。 IN1低电平接近0mv、如果用新电路板替换该电路板、这将是正常现象。 在焊接线测试过程中、新测试仪已断开其中三个。 我不知道这一批材料(在 TI 官方网站上购买)的质量问题是什么、还是有其他原因经常损坏8870。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片应该断裂、但连续三个8870年代、测试仪焊接了线路(新员工不擅长焊接)、然后在上电后发现了这种情况。 我不知道这批芯片是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 其中三个已经细分。 他们仍在试图查明8870损坏的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、则将 DRV8770放置到新电路板后、问题得到解决。 是这样吗?

    您能否提供有关如何执行焊接线测试的更多背景信息。 我不是很熟悉这个测试。 您是否向驱动器注入任何高频信号?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="544014" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171217/drv8870-as-soon-as-the-board-is-powered-on-the-dc-brush-motor-driven-by-drv8870-keeps-rotating-rapidly/4429044 #4429044">测试仪焊接线路后(新员工不擅长焊接)、然后在通电后发现这种情况。 我不知道这批芯片是否有问题[/报价]

    焊接=焊接?

    如果没有经验的新员工对驱动器芯片过热过长、则可能会损坏芯片。 阅读数据表并观察焊接温度和持续时间。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    很难说高温是否会导致损坏。 这很有可能。  所有故障芯片是否 都是由同一工程师焊接的?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是"焊接"。 测试工程师使用焊铁焊接8870驱动器芯片的输入和输出引脚
    我阅读了数据表、以及是否可以提供特定的焊接温度和持续时间值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果另一个工程师焊接、目前没有这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此 TT、因为问题可能是由 IC 引脚过热引起的。 如果您在另一个 IC 上观察到相同的问题、则可以提交新问题。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的回答、但是过热对三个芯片造成的损坏是否过于频繁。 如果 有特定的焊接温度和持续时间值,则更好。 祝你工作愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    [引用 userid="411901" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171217/drv8870-as-soon-as-the-board-is-powered-on-the-dc-brush-motor-driven-by-drv8870-keeps-rotating-rapidly/4437484 #4437484">我将关闭此 TT、因为问题可能是由 IC 引脚过热引起的。 如果您在另一个 IC 上观察到相同的问题,则可以提交新的问题。
    Unknown 说:
    如果 存在特定的焊接温度和持续时间值,则会更好。

    我也无法在数据表中找到焊接温度和持续时间规格。 用户如何知道要做什么?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 如果将来出现任何新问题或进展、我们将及时提供反馈。