This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机控制器进入闭环对齐状态、无需电机驱动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178536/mcf8316aevm-motor-controller-enters-closed-loop-aligned-state-with-no-motor-drive

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

我使用的是 MCF8316A EVM、目前正在对器件进行调优、以选择我们使用的电机。  在此过程中、器件会多次报告"闭环对齐"为当前状态、并报告60Hz 的速度反馈。 但是、电机没有驱动器、如果不对评估板进行功率循环、我无法从该状态恢复器件、因此将速度命令更改为0%不起作用。

谢谢、

Richard。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否在电机旋转时在 GUI 中启用"自动读取"? 请勿在电机旋转时自动读取任何寄存器。 这是一个已知问题、我们将在下一个修订版中对此进行修复。

    此致、

    Vishnu