This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:降噪功能、类似于停留

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178980/drv8323-noise-reduction-feature-similar-to-dwell

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:DRV8305

尊敬的 BLDC 团队:

是否有一种简单的方法来实现一个与 DRV8305驻留功能相似的特性来降低噪声?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    您计划如何驱动电机? 梯形、FOC? 有传感器与无传感器?

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tisl、

    [引用 userid="257568 " URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178980/drv8323-noise-reduction-feature-similar-to-dwell "]是否有一种简单的方法来实现与 DRV8305的驻留函数类似的功能以降低噪声?

    确保您可以在6步梯形换向之间插入驻留状态、以降低噪声。 这可以由 MCU 完成、将驱动器配置为3 PWM 或6 PWM 输入模式。 MCU 检测霍尔信号转换时刻、并在插入下一个正常状态(标准6状态)之前插入一个短暂的停留状态。  

    BTW、以最小的噪声和振动运行电机的最佳方法是通过 MCU 读取电机位置编码器作为正弦查找表的指针来实现正弦换向、正弦查找表向驱动器输入输出3个 PWM 正弦。 (此外、定制设计的电机可能会使定子层叠倾斜以与层叠重叠、从而最大程度地减小电机齿槽扭矩。)

    Brian