This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:DRV8881PRHRT 的工作温度问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179685/drv8881-working-temperature-problem-about-drv8881prhrt

器件型号:DRV8881

大家好、

此器件 DRV8881PRHRT 现在用于客户的九英寸球型摄像机。 但现在9英寸球型摄像机非常热、因此有一个问题需要您的支持:

该 IC 的焊接温度有什么特别之处?

2. 该 IC 的最高允许工作温度和相应的工作时间是多少?

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    奇怪的是、在本例中、温度有多高?  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179685/drv8881-working-temperature-problem-about-drv8881prhrt ]1.  此 IC 的焊接温度是否有任何特殊之处?[/quot]

    除了我们的 PowerPAD 布局建议之外、没有什么特别之处、请参阅:

    • 《PowerPAD 耐热增强型封装》、 SLMA002
    • 《PowerPAD 速成》、 SLMA004

    第二个文档有一个特定的 第3.2节"焊锡回流焊曲线建议"。

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179685/drv8881-working-temperature-problem-about-drv8881prhrt ]2.  此 IC 的最高允许工作温度和相应的工作时间是多少?[/报价]

    根据 6.1绝对最大额定值、峰值工作结温为150C。  根据 6.3建议的工作条件、最高工作环境温度(TA)为125C。  热关断温度为150°C。   

    此致、

    Jacob