This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:内部 FET 体二极管的额定电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179146/drv8244-q1-current-rating-of-the-body-diode-of-the-internal-fet

器件型号:DRV8244-Q1

大家好、团队、

您能否告诉我内部 FET 体二极管的额定电流?

如何考虑?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata San、

    FET 的体二极管额定电流与输出电流相同。 支持高达过流电平。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    感谢您提供清晰的答案。

    我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田