This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:缺少标识符:Isen_bidirectional、在 DRV8329AEVM GUI 中的硬件连接之后、无法在目标程序和#39;s 符号中找到它

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178041/drv8329aevm-missing-identifier-isen_bidirectional-it-cannot-be-found-in-target-program-s-symbols-after-hardware-connect-in-drv8329aevm-gui

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

您好!  

我  将 DRV8329A_EVM_GUI (TI.com)与 DRV8329A EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 搭配使用、但在 CCS 中遇到程序暂停并显示消息"(Suspended-SW Breakpoint)"的问题。

我确保 Lauchpad 由 DRV8329AEVM 供电 、无需使用 Launchxl-f280049c 的分流器 JP1、JP2、JP3、并使用24V 直流电向 DRV8329AEVM 供电。

从 GUI 连接硬件(到 DRV8329A 和 Launchpad F280049C)后、它会显示"Hardware Connected"、但在左下角有一个小的 x 标记、并显示"Missing Identifier:Isen_bidirectional、找不到目标程序的符号"、程序不会运行 、看起来已停止。

在另一个试用版中 、我尝试下载 TI 提供的示例软件"DRV8329AEVM_Sensored_Trapezoide_Firmware"、但在 XDS110下载完成后、我启动了应用程序、但它以消息"(挂起-SW 断点)暂停。 目标上发生复位)。 拆下 DRV8329A EVM 后、仅使用 Launchpad F280049C 即可正常运行。

您是否想让我知道如何解决此问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansoo、

    感谢您的提问! 我将更详细地研究这一点、并尝试在下周早些时候再次与您进行讨论。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansoo、

    我与同事讨论了这一点、他说他知道 x 标记显示"缺少标识符:Isen_bidirectional、在目标程序的符号中找不到标识符"。 他说、这不应影响使用 GUI 的能力。 您需要设置输出使能、然后设置所需的占空比或设置电位计使能、并使用板载电位计控制电机速度。 您可以观看 DRV8329AEVM 页面底部的入门视频、如果您在使用 GUI 操作电机时仍然遇到问题、请参阅用户指南。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的解释。

    我发现 HALT 问题是由电机霍尔传感器电路电源短缺引起的。

    我将 EVM 中的霍尔电源选择跳线从 AVDD 更改为 EXT、它正常工作。 电机霍尔传感器电路似乎从 EVM 获得了很大的功率、并且会立即出现 CPU 电源短缺的情况以停止程序。  通过从外部电源提供霍尔传感器电路电源来解决该问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您能够解决这个问题!  

    此致、

    Anthony Lodi