This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:放大器增益问题

Guru**** 2482475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178181/drv8702-q1-amplifier-gain-question

器件型号:DRV8702-Q1

大家好、团队、

我的客户在使用 DRV8702时遇到以下问题。

DRV8702的放大器增益仅在60mV <Vsp<225mV. 时为19.8 他们想知道、当 VSP 电压低于60mV 时 、放大因子的值是多少?  其放大因数是线性还是离散? 最好有一些测试数据。

此致、

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanxi、

    [引用 userid="494868" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178181/drv8702-q1-amplifier-gain-question ]DRV8702的放大器增益仅在60mV <Vsp<225mV. 时为19.8 他们想知道、当 VSP 电压低于60mV 时 、放大因子的值是多少?  其放大因子是线性还是离散?[/quot]

    放大器增益取决于内部增益电阻器组件值、由于电阻器的模拟性质、没有任何人可以为您提供的精确增益规格。 该规格显示增益约为20、并且芯片间的增益可能略有不同、这是可以理解的。 您引用的值是 TI 工程师收集的一个测试条件的结果。 那么、如果您的客户以为 VSP 的所有范围都使用20的增益、包括 VSP < 60mV、那么什么问题呢?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪

    除了 Brian 的评论之外、我们在<60mV 时没有数据。  器件在数据表中指定的范围内进行了特性鉴定和测试。  精度肯定会随着<60mV 而降低、因此建议增加外部感应电阻器、以将外部感应电阻器上的压降置于指定的范围内、从而确保最佳精度。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan 和 Brian

    我们系统的电流范围为1A 至50A、因此继续增大 外部感应电阻器会导致 外部感应电阻器上的压降超过225mV、 而外部感应电阻器值现在为4mΩ Ω。 此外、硬件设计是固定的、因此我们认为 VSP < 60mV 的范围是不可避免的。 也许我们可以接受  低于60mV 的适度降级、但我们需要 <60mV 的数据进行评估、 否则 始终存在不可预测的风险。  我们如何消除 风险?

    此致

    Hao Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、输入参考偏移规格为10mV。  对于4m Ω 分流器、任何小于2.5A 的电流都位于放大器的"本底噪声"中。  如果他们有一个校准例程、在这个例程中、根据数据表测试条件、输入被短接至 GND、则可对这个进行校准。  然后可以从 SO 上的测量值中减去该值。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    [引用 userid="546790" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178181/drv8702-q1-amplifier-gain-question/4439730 #4439730">我们系统的电流范围为1A 至50A、因此继续增大 外部感应电阻器会导致 外部感应电阻器上的压降超过225mV、 而外部感应电阻器值现在为4mΩ Ω。 此外、硬件设计是固定的、因此我们认为 VSP < 60mV 的范围是不可避免的。 也许我们可以接受  低于60mV 的适度降级、但我们需要 <60mV 的数据进行评估、 否则 始终存在不可预测的风险。  我们如何消除 风险?[/报价]

    测量电机电流-扭矩控制或过流保护的目的是什么? 如果硬件设计为能够承受50A 的电流、那么电流为1A 时的问题是什么? 当电机电流为1A 且电流为50A 时、会发生什么风险?

    Brian